06.04.2022 17:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33787 Bewertung: (4196)
|
Das kann ich nicht wissen, dass du die Eingänge nicht mit einem Zähler verbindest. |
06.04.2022 17:46 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 343 Bewertung: (34) |
Hallo, hier ein kleiner Auszug aus dem LOGO-Handbuch, vielleicht ist er hilfreich
DateianhangAuszug aus LOGO Handbuch.pdf (223 Downloads) |
06.04.2022 20:12 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Im Anhang ist ein Beispiel, wie man einen kurzen Impuls über einen Zähler verlängert. Ein schneller Zählereingang kann bis 5kHz zählen, das entspricht einer Periodendauer von 200µs. Bei einem Tastverhältnis von 1:1 sind das 100µs High-Signal + 100µs Low-Signal. Das sollte für deine Zwecke ausreichen. Es muss natürlich eine passende Logo mit schnellen Zählereingängen (I3..I6) genommen werden. Durch die steigende Flanke am Eingang wird der Zählerstand erhöht (auf 1). Dadurch geht der Zählerausgang an und startet die Ausschaltverzögerung, um das Signal zu verlängern (zum SImulieren auf 1s eingestellt) Parallel wird über die Rückführung mit Merker M1 der Zähler gleich wieder rückgesetzt. Das Rücksetzen ist allerdings Zyklusabhängig, aber bei ca. 1000 Zyklen dauert es auch nur 1ms, ist also weit von 200ms entfernt. M.f.G. Scorp DateianhangKurzimpuls.zip (218 Downloads) |
Folgen Sie uns auf