27.01.2009 04:42 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Moin. Von was für einer Strecke sprichst du denn? Laut Siemens kann man das Verbindungskabel auf max. 10m verlängern. An der Arbeit haben wir insgesamt ca. 20m Kabel zwischen Logo und TD. Und es funktioniert immer noch sehr gut. Um wirklich Störungen durch andere Leitungen, etc zu verhindern, würde ich es auf alle Fälle nicht mit 230V-Leitungen zusammen legen. Und unbedingt geschirmte Datenleitung nehmen, besser mehrfach geschirmt. Wenn du mal was ausprobieren möchtest: RS232 Extender Das Ding verwandelt RS232 in Ethernet um, so kann man noch viel längere Strecken überbrücken. Mich interessiert es auf alle Fälle, doch mal eben kaufen..... Wenn's dich nicht jucken sollte, kannst es mal probieren... bei eBay findest du genau das Modell von Digitus. |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 27.01.2009 04:44 |
|
Folgen Sie uns auf