19.04.2014 10:05 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo,ich habe eine Frage zur Logo-Programmierung und hoffe das mir jemand bei meinem Problem helfen kann. Zur Ausgangssituation : Die Anlage besteht aus einem Wipptisch der dauernd von Links nach Rechts wippt. In dem Wipptisch befindet sich eine Masse die durchmischt werden soll und nicht den gesamten Kasten ausfüllt, also im Kasten immer von einer Seite zur anderen "purzelt". In bestimmten Zeitabständen soll eine Pumpe über eine Düse Wasser in den Kasten einsprühen, aber nur auf die Masse. Also konkret bedeutet dies dass die Düse wirklich nur dann sprühen darf wenn der gesamte Wipptisch in Endlage z.B Links ist. Wärend des Sprühens (je nach eingestellter Zeit zwischen 1 und ein paar Sekunden) soll der Wipptisch in dieser Position verharren. Nach dem Sprühvorgang bewegt sich der Tisch in die andere Richtung für die eingestellte Pausenzeit. Nun zu meinem Problem : Die komplette Steuerung an sich für das Wippen usw steht schon, nur weiß ich nicht so recht wie ich garantieren kann das wirklich nur dann gesprüht wird wenn die Endlage Links erreicht ist. Momentan habe ich einen Impulsgeber eingebunden der mit einer UND-Verknüpfung zusammen mit dem Endschalter Links den Motor zum Stillstand bringt. Nach Ablauf der ersten Zeit wird der Motor wieder freigegeben und er wippt dann nach Rechts. Und DA ist das Problem. Denn in diesem Moment startet nicht die Impulspausendauer (TL) sondern die Zeit wird wieder auf 0 gesetzt da der Endschalter Links kein Signal mehr gibt. Ich habe schon versucht ein Selbsthalterelais dazwischen zu setzen aber dann ist das Problem dass die Abhängigkeit von dem Endschalter Links außer Kraft gesetzt wird. Auf die Gefahr hin dass ich mich mit der Schaltung blamiere (ich programmiere das erste mal mit Logo) hänge ich sie als .zip einmal an. Ich denke ohne die ist es schwer mein Problem nachzuvollziehen. Das Problem befindet sich bei der Beschriftung "Einstellung für Sprühdauer und Pause", also der Baustein "B007" Ich bedanke mich schonmal im Vorraus für Tipps und wünsche frohe Ostern. Gruß
DateianhangSchaltplan1.zip (114 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Compo am: 19.04.2014 10:09 |
|
19.04.2014 18:03 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Falls Du derselbe User "Compo" bist wie der im Techniker-Forum, dann habe ich noch einen Tip für Dich was die Kommunikation zwischen LOGO! und HMI betrifft.Kennst Du schon diese Seite? |
Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 19.04.2014 19:28 |
|
Folgen Sie uns auf