26.11.2018 17:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 33374 Bewertung:
|
Bei den NTP Einstellungen der LOGO! unter Transfer habe ich kein Problem damit. Ich kann gleichzeitig die Checkmarke bei Client und Server setzen, die IP-Adresse der beim Client anzugebenden Serveradresse ist die der FRITZ!Box. Und das Synchronisieren funktioniert ohne Probleme. Edit: Und die Gateway-Adresse bei der LOGO! ist die der FRITZ!Box. DateianhangNTP.wmv (216 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 26.11.2018 17:22:07 |
|
27.11.2018 09:05 | |
Beigetreten: 29.10.2015 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 179 Bewertung:
|
Ich hatte mein Video nicht öffentlich freigegeben, jetzt müsste es gehen: https://youtu.be/vhFeppZ7L0o Darin ist zu sehen, dass ich nicht die gleiche IP als Gateway und NTP-Server eintragen kann, was an sich schon ein Fehler sein muss. Weiterhin versuche ich dort die Fritzbox unter 192.168.8.1 als NTP-Server zu verwenden. Um die FB als Fehlerquelle auszuschließen, werde ich als nächstes nochmal versuchen eine externe IP zu verwenden, damit wir auch auf den gleichen NTP-Server testen. Außerdem werde ich einmal die ganze Logo auf Werkseinstellung resetten, falls das solche Probleme lösen könnte. Es wäre dennoch einmal interessant, wie die Implementierung von NTP auf der Logo aussieht. Mit der Fritzbox hatte ich nämlich schon Probleme mit ntpd als Client, welcher auf nicht-privilegiertem Client-Port 123 anfragt. Das ging scheinbar nicht, und wurde auch im Netz an anderen Stellen so bestätigt. Alternativen wären z.B. der openntpd von BSD oder gleich chrony, der selbst auch auf der Fritzbox läuft. Mit chrony auf den Clients läuft der Sync zur FB einwandfrei. Diese nutzen halt normale Client-Ports wie andere Clientprozesse auch. Um dies auszuschließen hatte ich aber auch schon einen eigenen NTP-Server mit chrony auf dem lokalen PC aufgesetzt, und da kam von der Logo überhaupt keine Anfrage rein. |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 27.11.2018 10:55:20Video eingefügt. |
|
17.12.2018 13:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 33374 Bewertung:
|
Starte für deine Probleme einen Support Request. Von allein wird Siemens nicht auf dich zu kommen. Es gibt kein Update für FS06. Deine Probleme können wir hier nicht nachvollziehen. Da kann dir nur Siemens helfen und eindeutige Aussagen dazu treffen. |
Folgen Sie uns auf