20.07.2020 07:19 | |
Beigetreten: 19.07.2020 Letzter Bes: 17.08.2024 Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Entschuldigung! Kemo M028 Leistungsregler Baustein 110 V/AC, 230 V/AC------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/20/2020 08:33:40Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: kanuxyxy am: 08/07/2020 11:21:10 |
|
20.07.2020 07:36 | |
Beigetreten: 19.07.2020 Letzter Bes: 17.08.2024 Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
M150 | DC und Puls Konverter |
20.07.2020 07:38 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.08.2024 Beiträge: 33578 Bewertung: (4173)
|
Hat das Teil einen 0-10V bzw. 0/4-20mA Eingang? |
20.07.2020 07:45 | |
Beigetreten: 19.07.2020 Letzter Bes: 17.08.2024 Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Mit dem Kemo M150 | DC und Puls Konverter sollte das doch gehen? |
20.07.2020 07:47 | |
Beigetreten: 19.07.2020 Letzter Bes: 17.08.2024 Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Oder gits da was besseres? |
20.07.2020 08:06 | |
Beigetreten: 19.07.2020 Letzter Bes: 17.08.2024 Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Ui! Na da muss ich mich noch umschauen! Vl. hatt ja jemand einen Tipp? Danke!! |
Folgen Sie uns auf