27.10.2014 07:34 | |
Beiträge: 23 Bewertung:
|
Perfekt, genau wie ich es brauche. Damit wird jetzt eine Pumpstation in Thüringen entstehen. Vielen Danke |
27.10.2014 20:58 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
So, habe das Programm etwas erweitert. - Umschaltung der Vorrangigkeit der Pumpen per zusätzlichem Menu. - Integration von Betriebsstundenzählern für beide Pumpen einschließlich Blinkmeldung im Menu, wenn der eingestellte Intervall (z.B. Abschmieren) erreicht ist. Mit Quittierung der Blinkmeldung im Menu. DateianhangPumpenregelung V3 190B (ab 0BA7).zip (58 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
30.10.2014 14:41 | |
Beiträge: 23 Bewertung:
|
Muss nochmal nerven. Hab soweit alles angepasst mit meinen Daten und ein bissel Menü-struktur. Komme jetzt nur bei 2 kleinen sachen nicht weiter. Einmal schaff ich die % des Ausgangssignals nicht auf 100% bei einen dickeren Mischungsverhältnisses zu begrenzen. Und zum anderen bekomm ich beim Vorrangwechsel der Pumpen nicht hin dass der Trockenlauf jeder Pumpe bei der richtigen Abschaltet. Der Rest der Steuerung ist soweit Perfekt für meine Zwecke. Müsste also nichts verbessert werden. Auch das "C" Tastenmenü kann so bleiben und darf nicht im TDE menü eingebunden werden Verwende nun eine 0BA8 LOGO mit TDE, AM2, AMQ2, DM8 DateianhangPumpenregelung V3 angepasst, mischung!!! 29.10.2014.zip (58 Downloads) |
Folgen Sie uns auf