29.03.2017 07:40 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Im Anhang mal ein Lösungsvorschlag! Dabei bin ich davon ausgegangen das bei 1500W nach 2,4s ein Impuls kommt und bei 150W nach 24s. Bei weniger Energie wird der Heizstab dann nicht angesteuert. Die gestopte Zeit wird zur Impulsbreite von 30ms addiert und durch 24 geteilt und mit 10 multipliziert. Über den Analogverstärker wird aus dem Ergebnis ein Wert zwischen 0-10V generiert! Das ist ersteinmal ein Vorschlag mit sicherlich viel optimierungsbedarf!DateianhangS0 Impuls 2.zip (166 Downloads) |
29.03.2017 13:53 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
So, habe noch etwas gefeilt und jetzt liefert die Schaltung bei 2,4s Periodendauer 10V undf bei 26,38s 0V. Die 26,38s entsprechen rund 137W die noch geliefert werden. Der Vollständigkeit halben sein noch gesagt, das im Moment die Zeit mit 1-Signal gestopt wird. In der Praxis wird aber das =-Signal die zu messende Zeit sein. Dazu müssen alle Eingänge die mit dem Takt versorgt werden negiert werden. DateianhangS0 Impuls 2.zip (206 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 29.03.2017 15:05:00 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf