16.07.2023 12:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.11.2024 Beiträge: 34213 Bewertung: (4261)
|
Ich habe auch auch eine LOGO! 8.3 der ersten Fertigung (Firmware V1.83.01) und habe diese auf V1.83.02 upgedatet. Bei mir tritt dies Problem nicht auf, allerdings ist bei NTP aktiviert. Im englischsprachigen Teil des Forums wurde dies Problem auch schon öfter geschildert, allerdings habe ich dann nie etwas gelesen, dass das Problem dann (wie auch immer) gelöst wurde. Das ist eben das Problem, dass die meisten User kein Feedback geben. Vielleicht hilft ja ein Update auf V1.83.02: Firmwareupdate V1.83.02 für LOGO! 8.3 GrundgeräteAnsonsten kann ich dir nur noch vorschlagen: Starte einen Support Request.
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.07.2023 17:48 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Die Uhr wird von einem Goldcap gepuffert. https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0208301.htm Der braucht einige Zeit zum aufladen. Bis zu einer Stunde. Im Artikel steht dazu: Gerade deshalb ist es wichtig, dass dem Gold-Cap bis zu seiner vollständigen Aufladung ausreichend Zeit gegeben wird. Unter ausreichend sind 10 Minuten bis zu einer Stunde zu verstehen. Ein nur teilgeladener Gold-Cap verliert nach dem Abschalten der Spannungsquelle sofort seine Ladespannung! |
Folgen Sie uns auf