04.01.2019 16:09 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Typische Bastleraussage, ich habe einen Ähnlichen und der hat Open-Kollektor-Ausgang. Steht bei deinem Sensor eventuell auch Open-Kollektor-Ausgang dabei ? Gib doch mal eine genaue Typenbezeichnung oder einen Link an. Aufgrund welcher Angaben schließt du denn auf Müll ? Ich sehe auf der Sensorseite eine englische Übersetzung eines wahrscheinlich originalen chinesischen Datenblattes. Nicht besonders perfekt, aber durchaus lesbar, dass es sich um einen TTL-Ausgang handelt. Sinnvolle Tipps bei einer Vermutung für einen offenen Kollektor-Ausgang wäre eine gute Beschreibung für die Herangehensweise, um das zu prüfen, ohne den Sensor zu zerstören. 1. Nur Betriebsspannung anlegen und zwischen Ausgang und Masse mit einem Voltmeter prüfen, ob eine Spannung messbar ist. Wenn ja, dann ist es definitiv kein Open-Kollektor-Ausgang 2. Falls Spannung am Ausgang anliegt und die trotz einer Betriebsspannung von z.B. 12V unter 5V liegt, ist es mit großer Wahrscheinlichkeit ein TTL-Ausgang. 3. Falls keine Spannung am Ausgang anliegt, könnte es ein Open-Kollektor-Ausgang, von dem man allerdings noch nicht weiß, wieviel Spannung der Aushält. Allerdings ist dann der Betriebsspannungsbereich von 5V bis 18V wahrscheinlich, so dass man dann erstmal mit einem höheren Widerstandswert (z.B. 10kOhm) anfangen sollte, um die Stromgrenze nicht zu überschreiten 5. weitere Punkte je nach Erkenntnisse, wobei fundiertes Wissen der Elektrotechnik und Elektronik erforderlich ist 6. Bastlermethode: einfach was anklemmen und ausprobieren, ob's qualmt … |
05.01.2019 17:28 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Ich sehe z.B. das unten PWM steht, und das passt mit TTL und auch mit dieser Anwendung nicht zusammen. Also Müll. Man braucht es aber einfach nur mal probieren Eine LED und ein 1,2k Widerstand reicht aus. Die klemmt man zwischen +12V und Ausgang und pustet mal ins Rohr. Wenn die so blinkt und zwischen - und Ausgang nicht, dann ist es ein Open Kollektor Ausgang. Letzterer geht übrigens mit Pull Up Widerstand auch für TTL |
07.01.2019 12:49 | |
Beigetreten: 01.10.2016 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 37 Bewertung: (2) |
Guten Tag, Ich habe nun die Schaltung mit dem Treiber IC etwas ergänzt und auf eine Platine gebracht. Entgegen der Empfehlung von ernstho habe ich eine Feinsicherung verbaut, aktuell T500mA. Anbei das Platinenlayout, der Schaltplan folgt evtl noch die Tage (Hab grad etwas viel um die Ohren) Nochmal Vielen Dank euch. DateianhangTTL Verstärker.pdf (88 Downloads) |
08.01.2019 17:17 | |
Beigetreten: 01.10.2016 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 37 Bewertung: (2) |
Hallo, Schaltplan - hatte ich oben bereits geschrieben - folgt noch bzw. hier im Anhang. Das Programm nennt sich "Loch-Master4.0" von Abacom Software. Die vielen Widerstände kommen durch die LED's, eine für 24V und eine für 12V. Neuer Sensor ist da, das ganze läuft soweit unter Laborbedingungen. Habe jetzt trotzdem mal nach deiner Methode die Messungen durchgeführt und kam zu folgendem Ergebnis: Betriebsspannung 12V angelegt. Spannung zwischen Ausgang und 0V = 11,8V DateianhangTTL Verstärker Schaltplan.pdf (74 Downloads) |
Folgen Sie uns auf