18.05.2024 15:09 | |
Beigetreten: 16.07.2019 Letzter Bes: 17.08.2024 Beiträge: 38 Bewertung: (0) |
Ich habe versucht ein altes Backup zu komprimieren. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Danke schon im Voraus. DateianhangLWE Backup alt.zip (17 Downloads) |
19.05.2024 13:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.08.2024 Beiträge: 33578 Bewertung: (4173)
|
So erfreuliche Nachrichten. Ich konnte dein LWE-Projekt wieder herstellen, so dass es mit LWE V1.2.0 bearbeitet werden kann. Das LOGO!-Programm habe ich auch wieder in eine LSC-Datei konvertiert. Es hat so lange gedauert, weil du nicht geschrieben hast, dass dein Backup ein Backup der SD-Karte war. Damit kannst du kein LWE-Projekt wiederherstellen. Das Backup muss erst wieder auf eine SD-Karte, dann kannst du mit dem LWE-Editor das Projekt wieder aus der LOGO! laden. DateianhangAdi06.zip (15 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf