14.04.2024 08:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.05.2024 Beiträge: 33103 Bewertung: (4085)
|
Und den integrierten Webserver willst du nicht nutzen? |
14.04.2024 12:07 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.05.2024 Beiträge: 33103 Bewertung: (4085)
|
Vielleicht hilft dir dies Thema weiter: Logo! per Netzwerk "starten" |
15.04.2024 16:54 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 2199 Bewertung: (98) |
Äh, ich glaub wir misverstehen uns. Die ab Logo 8,2 hat man die Möglichkeit zwischen zwei Websever auf der Logo auszuwählen. Der eine ist fest einprogrammiert und zeigt ein Abbild der Logo oder des TDE´s. Der Andere ist nur zugänglich, wenn er mit dem Logo Web Editor (LWE) erstellt wurde und auf eine, in der Logo eingesteckte SD Karte überspielt wurde. Ein direktes Ansteuern von Q1 über URL ist nicht möglich! Auch wirst Du keine Unterlagen bekommen, welche die Logospezifischen Routinen für die Ansteuerung aufschlüsseln. Wie man mit externen Hausautomationssystemen auf die Logo zugreift ist in zahlreichen Anleitungen der jeweiligen HA´s im Netz ausführlich beschrieben. Gruß Ella_68 |
22.05.2024 07:23 | |
Beigetreten: 08.06.2017 Letzter Bes: 23.05.2024 Beiträge: 16 Bewertung: (5) |
Hallo Chamees Wenn Du über den Webserver den Ausgang Q1 bedienen willst, kann das zum Beispiel mit dem beiliegenden Programm geschehen. Du kannst dann auf dem Bildschirm des Webservers den Wert "Befehl" einstellen. Wenn er >0 ist, ist der Ausgang Q1 ein, wenn er 0 oder kleiner ist, ist Q1 aus. Ich weiss nicht, ob das deinen Vorstellungen entspricht, aber so kannst du von Hand über den Webserver deinen Verbraucher steuern. In den beiliegenden LOGO-Tipps findest du eine detailierte Anleitung, wie der Webserver auf der LOGO eingerichtet werden muss, damit es funktioniert. Ich hoffe, das hilft Dir weiter. Liebe Grüsse alpelektronik DateianhangRemote Q1.zip (5 Downloads) |
Folgen Sie uns auf