15.07.2025 06:51 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Wir beschäftigen uns hier mal mit der Frage: Welche IPC`s haben ein TPM 2.0 Modul verbaut bzw. wie ist es bestellbar? Gerne geben wir hierzu einen Tipp Alle SIMATIC IPC nach der "neuen" Namenskonvention haben ein TPM 2.0 (Trusted Platform Module), welches über das BIOS aktiviert bzw. deaktiviert werden kann, enthalten. Die "neuen" SIMATIC IPC Namen sind erkennbar an zwei Buchstaben zu Beginn. Also z.B. BX-39A, BX-21A, PX-39A. Eine extra Bestelloption ist entfallen. Älteren Systemen, die sich Stand 06/2025 noch im Liefereinsatz befinden, haben eine Bestelloption für das TPM 2.0 Modul im Konfigurator. Wird das Modul bei der Systemauswahl vergessen, so ist es leider nicht nachrüstbar. Das Modul ist ein Bauteil auf dem Mainboard. Das Mainboard müsste getauscht werden. Das ist möglich. Hierzu ist das Siemens Repair-Center anzufragen. Existiert für ein älteres System KEINE Bestelloption, so gibt es kein TPM 2.0! Randnotiz: Bei der Anfangszeit des TPM gab es Ausfuhrbeschränkungen. Diese sind mittlerweile aufgehoben. Entscheidend ist das Ergebnis einer Exportkontrolle, die auf den Endverbleib des Gerätes gemacht werden muss. Weitere Infos zum TPM Modul sind auch in folgendem Beitrag erwähnt Welche Industrie-PC Systeme können mit Windows 11 geliefert werden? Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2025). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf