16.07.2025 07:29 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 11.09.2025 Beiträge: 1703 Bewertung:
|
Kann man im Jahre 2025 noch aktuelle Rechner kaufen, die zu WinCC Flexible 2008 Runtime kompatibel sind? Ja, das ist möglich. Voraussetzung: Sie haben eine IPC-Hardware mit Windows10 gekauft. Aktuell ist das bei über 90% der verfügbaren Siemens IPC gegeben. Bevorzugte Version ist Win10 Enterprise LTSC Ausgabe 2021. Dann haben sie noch bis in das Jahr 2031 eine Versorgung mit Sicherheits-Updates. Aber auch danach ist der Betrieb einer solchen Visualisierung nicht verboten und auch nicht gefährlich wenn entsprechende IT-Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden um die Geräte vor internen und externen Cyberattacken zu schützen. Zur Lieferbarkeit:
Weitergehende Empfehlung: Bei Neuanlagen WinCC Unified einsetzen. Die Fachberatung unterstützt gerne bei der Migration. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2025). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf