26.06.2018 12:09 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 09.09.2025 Beiträge: 842 Bewertung:
|
Hallo, ich würde UNIT (= Modbus-Gerätekennung) auch bei der 2ten Abfrage auf 1 lassen. Mfg |
26.06.2018 13:00 | |
Beiträge: 3093 Bewertung:
|
Hallo pgiolai, Fehler A006 bedeutet, dass ein Register gelesen werden soll, das im Parameter-DB nicht gemappt ist. Es können nur Register bearbeitet werden, die im Parameter-DB auch definiert wurden. Änderungen im Parameter-DB erfordern eine erneute Initialisierung des Modbus-FBs. Wenn du immer die gleiche Sequenz für die Telegramme hast, kann du auch den FB job_list aus dem nachfolgenden FAQ nehmen: Add-On-Bausteine für die Modbus/TCP-Kommunikation Gruß, |
12.10.2018 11:14 | |
Beiträge: 16 Bewertung:
|
Hallo zusammen, Mein Programm funktioniert leider nicht. Anbei das Programm in zip Datei. im DB 501 muss ich alle Werte lesen, von DBW0 bis DBW278. Ich muss diese Werte in eine NXA822 Host Link von Endress & Hauser Gerät lesen via Modbus TCP/IP. DateianhangProjekt_modbus.zip (613 Downloads) |
Folgen Sie uns auf