2/10/2019 6:07 AM | |
Joined: 8/4/2015 Last visit: 1/20/2023 Posts: 1 Rating:
|
Estimados buen día para todos. Por favor su ayuda. Estoy realizando un proyecto de extracción de datos de un sentron pac 3200 desde un plc s7 1200 1214c dc/dc/dc. Primero tuve problemas con el tema de los FW v3.0 Segundo. Emplee la comunicación modbus tcp (sentron pac3200) y con el plc la función MB CLIENT Tengo comunicación y estoy extrayendo los datos. Hasta ahi todo funciona bien. Desde un DB estoy ingresando los parámetro de IP al TCON_IP_V4 . Con la primera IP funciona perfectamente. Cuando cambio por otra ip direccionando a otro sentron pac3200 dentro de la misma red cambia. Pero, no actualiza tomando los datos del otro sentron pac. Pregunta: 1.- Puedo usar varios TCON_IP_V4 para no interferir con la comunicación con el otro sentron pac? Claro esta que apuntaré a otra ip. 2.- Puedo usar varios MB_CLIENT por la misma situación anterior? 3.- En fin el proyecto es: Tengo 30 sentron pac 3200 y quiero extraer toda la información desde el plc s7 1200. He logrado a un solo sentron pac. De ante mano gracias por la información con la que me puedan guiar. Saludos. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Last edited by: Jen_Moderator at: 2/11/2019 7:34:27 AMNew subject after splitting |
|
2/10/2019 8:16 AM | |
Posts: 2826 Rating:
|
Hello memos, Have you reviewed the following Application Examples yet? Both are about PAC3200 and S7-1200
Sadly no mention is made about the network switch configurations. BR |
Follow us on