09.06.2021 11:24 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 24.09.2025 Beiträge: 260 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community. Für WinCC/WebNavigator-Clients existieren folgende Alternativen zur Nutzung des MS Internet Explorers: Verwendung der WinCCViewerRT.exe: Der Web-Viewer ist ein reines Anzeigeprogramm, für die Verwendung auf dem WinCC/WebNavigator-Client und wird über das Setup des WinCC/WebNavigators bereitgestellt. Verwendung von Microsoft Edge: Microsoft Edge ist für jüngere WinCC Versionen (V7.4, V7.5) alternativ zum MS Internet Explorer freigegeben. Siehe auch:Wie setzen Sie WinCC/WebNavigator und WinCC/DataMonitor mit Microsoft Edge ein? Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-HMI-FB-GER (MT) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 06/09/2021 11:24:53Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/09/2021 13:42:09Beitrag editiert für bessere Lesbarkeit. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf