10.06.2021 07:33 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 1696 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community Die besonderen Arten der Kommunikationsmerkmale eines Profibus-Gerätes werden in Form eines elektronischen Gerätedatenblatts (Gerätestammdaten-Datei, GSD-Datei) festgelegt. Hierzu stellt Siemens PROFIBUS GSD-Dateien für SIMATIC zurVerfügung. Kurz mal die Unterschiede zur GSDML aufgezeigt: Eine GSD-Datei beschreibt die Eigenschaften und Fähigkeiten eines PROFIBUS Gerätes, eine GSDML-Datei beschreibt die Eigenschaften und Fähigkeiten eines PROFINET Gerätes. Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juni 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf