20.07.2021 12:03 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 11.09.2025 Beiträge: 1703 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community Hier folgen nun allgemeine Empfehlungen, die eine schnellere Programmabarbeitung der Steuerung ermöglichen. Empfehlung Beachten Sie folgende Empfehlungen bei der Programmierung von S7-1200/1500 Steuerungen, um eine hohe Leistungsfähigkeit zu erreichen:
– die zusätzliche implizite Diagnose – die integrierte Koordinierung des Ablaufs – die realisierten Betriebsarten bzgl. Kettenabarbeitung Wenn sie diese unterstützte Funktionalität selbst programmieren, würde dies neben zusätzlichem Programmieraufwand zu ähnlichen Laufzeiten führen.
– Solange die Datentypen bekannt sind, sollten diese Datentypen konkret und nicht der Datentyp VARIANT verwendet werden. Die Bestimmung des Datentyps von Variablen, die als Datentyp VARIANT übergeben wurden, benötigt Laufzeit. Deshalb sollte der Datentyp VARIANT nur für generische Funktionen genutzt werden, die frei verwendbar auf strukturierte Variablen (UDT) verschiedenen Datentyps reagieren können. – Anweisungen, wie "Serialize: Serialisieren", "Deserialize: Deserialisieren", "CMP" (Vergleicher) und "Move_Blk_Variant: Wert kopieren" können sehr große und komplexe strukturierte Variablen verarbeiten. Hierbei analysiert die CPU bei Datentyp VARIANT zur Laufzeit den Aufbau der Variablenstruktur. Dies führt zu längeren Verarbeitungszeiten in der CPU. Hier sollte geprüft werden, ob ein konkreter Datentyp verwendet werden kann. – Bei der Übergabe von Arrays mittels Datentyp VARIANT sollte geprüft werden, ob stattdessen das Array mittels Array [*] übergeben werden kann. Hier auch ein Hinweis zu einem Beitrag aus dem SIOS: Wie kann die Performance in STEP 7 (TIA Portal) und in den S7-1200/S7-1500 CPUs gesteigert werden? Des Weiteren ist das Thema "Standardisierung Allgemein" mit vielen weiteren Infos hier im Forum enthalten. Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf