(0)| 25.08.2021 14:57 | |
|
Beigetreten: 23.07.2021 Letzter Bes: 28.10.2025 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Wenn ich die IP von dem Panel in den Browser auf meinem PC eingebe, komm ich auf Übersichtsseite mit 5 Reitern (WinCC Unified RT, User Managment,Simativ Edge Managment, Simatic Extansions,Certificate Authority). Wenn ich nun auf einen der Reiter klicke, werde ich weitergeleitet und bekomme den Fehler 404. Ich nutze TIA17 und habe das Panel Image 17.0.0.0 drauf. Ich habe mich auch auf der Siemens Seite für die Trial Lizenz beworben für die Edge Funktion und eine E-Mail ohne irgendwelche Lizenzinformationen bekommen. Allerdings meinte ein Mitarbeiter im Siemens Support dass das wohl normal sei und es so funktionieren sollte. Vielen Dank schon mal im Voraus ;) ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 08/25/2021 15:51:14Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf