08.09.2021 14:17 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 1696 Bewertung:
|
Des Öfteren kommen Vorgänge rein, bei denen ein Datenaustausch zwischen einer SIMATIC und KNX Geräte gefordert ist. Gerade in der Gebäudeautomation wird KNX gerne eingesetzt und dort wo eine SIMATIC im Einsatz ist für Steuerungsaufgaben kann schon mal eine Kopplung gewünscht werden. „Kommunikation mit S7-CPU über KNX Gateway" ist ein Applikationsbeispiel im SIOS welches einen möglichen Lösungsansatz aufzeigt Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: September 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf