04.10.2021 12:48 | |
Beigetreten: 22.06.2017 Letzter Bes: 05.09.2025 Beiträge: 423 Bewertung:
|
Hallo, im Anhang meine Lösung, die aber grundsätzlich ein Testen von Shreibzugriffen auf die verschiedenen Pfade ist. Daher die aktuelle Lösung auch über einen Button gelöst, kann natürlich auch zyklisch gelöst werden. Als kurzer Hinweis: da Unified grundsätzlich auf Windows und Linux laufen kann habe ich eine Überprüfung hinzugefügt, die das einmal beim Aufruf des Starbildes bestimmt. Viele Grüße DateianhangCheckUSBSlots.zip (392 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
3 Benutzer |
06.10.2021 08:35 | |
Beigetreten: 17.10.2019 Letzter Bes: 15.03.2023 Beiträge: 93 Bewertung:
|
Hallo ZickZackTia, das sieht gut aus :) Vielen Dank! |
Folgen Sie uns auf