19.02.2009 11:32 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 901 Bewertung:
|
Sehr geehrtessymesticcsss, Die Antwort für deine Fragekann ichrelativ knapp halten: Da dein Panel mit Windows CE 3.0 läuft, kannst du keine USB Sticks o.ä. verwenden. Hierbei hilft dir kein Treiber.... garnichts !!! Treiber können auch nicht nachgeladen werden, da Windows CE 3.0 nur generische Treiber enthält, die keine USB Sticks o.ä. unterstützen. DasHandbuch des MP370: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19106667 Hochachtungsvoll Manfred |
19.02.2009 12:25 | |
Beiträge: 47 Bewertung:
|
mh nagut... kann ich wohl nichts machen... kann man winCE auf 5.0 updaten? dann könnte ich ja logischerweise auch nen driver draufpacken oder? |
19.02.2009 13:15 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 901 Bewertung:
|
ES GEHT NICHT wenn du weg von deinen Problemen willst...dann kauf dir ein MP 377 |
26.02.2009 11:38 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, ich habe letztes Jahr per ProSave USB-Treiber auf einem OP270 installiert und mir dann die dort abgelegten Daten auf meinen Stick kopiert. Mal sehen wo ich den Treiber liegen habe. Schick mir mal ne PN mit der Mailadresse. Ist sicher auch vom Stick abhängig ob es funktioniert. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
26.02.2009 14:55 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 16.10.2024 Beiträge: 1085 Bewertung:
|
Hi, also, wenn man einen speziellen Treiber für einen USB-Stick hat, der auch für Windows CE funktioniert, dann kann man dies bestimmt nachinstallieren.Windows CE ist ein hartes Echtzeit-Betriebsystem und für WindowsCE gibt es leider nicht viele Treiber. Dieser gennante Treiber muss ja nicht zwangsläufig für jeden USB-Stick funktionieren. Warum nutzt Du nicht eine CF-Karte?Auf eineCF-Kartekannst Du ebenfalls Dateien ablegen. Mit einemhandelüblichen Kartenleser kann diese Karte ebenfalls an einem PC oder Laptop genutzt werden. Vorteil: Kein großer Aufwand! http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21848848 Alternativ wäre auch noch eine Netzwerkanbindung an einem PC denkbar. Bye |
Folgen Sie uns auf