21.12.2021 14:27 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 1692 Bewertung:
|
In bestehenden Anlagenkonfigurationen, kommst es schon mal vor, dass eine serielle Punkt-zu-Punkt Kopplung z.B. von einer S5-135U zu einer S7-400 realisiert ist. Bei der Migration einzelnen Systeme ist zu beachten das für die S7-1500 / ET 200MP und ET 200SP keine serielle PtP Schnittstelle mit einem TTY Schnittstellen Modul zur Verfügung steht. Die TTY Schnittstellen PtP Baugruppen stehen nur noch für die S7-300 und S7-400 zu Verfügung. Im folgendem FAQ ist eine Übersicht, welche seriellen Kommunikationsbaugruppen in der S7-1500, ET 200MP, ET 200SP und S7-1200 eingesetzt werden können: "Wie und in welchen S7-Stationen können serielle Kommunikationsbaugruppen eingesetzt werden?" Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Dezember 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf