(1)| 19.01.2022 07:37 | |
|
Beigetreten: 26.06.2008 Letzter Bes: 12.01.2026 Beiträge: 264 Bewertung:
|
Hallo Alex, so wie ich es verstehe, wurde folgendes gemacht: - Installation des Setups V17 "STEP7 Prof + Safety + WinCC Adv + Unified" => damit wurde u.a. die WinCC Unified Simulation installiert. Was jetzt gemacht werden soll: - Installation des Setups "WinCC Unified PC V17 Upd 1" Das bezieht sich aber darauf, wenn eine "WinCC Unified PC Runtime" installiert worden wäre. Das Setup meldet berechtigterweise, dass es WinCC Unified PC V17.0 erwartet. Was möglich ist: - Installation des Update 1 (bzw. aktuell Update 2) des TIA-Portals. Damit erhältst Du auch die aktuellen Unified-Änderungen im Engineering und der Simulation. Wie ZickZackTIA schon geschrieben hat ist es wichtig zwischen Engineering- und Runtime-Installation zu unterscheiden. Ich hoffe, das hilft Dir! |
Zuletzt bearbeitet von: BBritten am: 01/19/2022 07:38:59 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf