17.01.2022 13:21 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 30.08.2024 Beiträge: 3943 Bewertung: (584)
|
Hi, zu dem Verhalten habe ich etwas gefunden aber kann noch nicht so recht beurteilen ob es bei Dir zu trifft: Welche Bedeutung haben die Fehlercodes (xxxx:yyyy) bei STEP 7?Auf Seite 4/60 (Fehler 30:13) wird so ein Verhalten beschrieben, wenn die Schnittstelle des Bausteins geändert wurde. Als Abhilfe steht dann: Bei expandierten Bausteinaufrufen löschen Sie die gesamte Aufrufsequenz (alle Anweisungen zwischen den klammernden BLD-Befehlen, einschließlich der roten CALL / END_CALL-Zeilen) und geben Sie den CALL neu ein. Gruß, Towome |
|
|
Folgen Sie uns auf