01.03.2022 15:30 | |
Beigetreten: 26.07.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 58 Bewertung:
|
Gibt es einen Nachfolger für das TD17 mit Unterstützung im TIA Portal? |
01.03.2022 15:35 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 02.06.2025 Beiträge: 260 Bewertung:
|
Das Text Display TD17 (6AV3017-1NE30-0AX0) ist als Neuteil nicht mehr bestellbar, es wäre lediglich eine Reparatur oder im Austausch gegen ein repariertes Gerät beim Ersatzteildienst erhältlich. Ein direkter funktions- und einbaukompatibler Nachfolger ist nicht lieferbar, für das TD17 gab es einen solchen Nachfolger nie. Es wären grundsätzlich alle Geräte der aktuellen Basic oder Comfort Panels als Alternative geeignet. Sofern im Rahmen eines umfassenden Retrofits auch die CPU erneuert werden sollte, ist davon auszugehen, dass diese CPU über eine PROFINET-Schnittstelle verfügen wird, der Anschluss des neuen Panels sollte dann auch über PROFINET erfolgen. Sollte es sich aber eher nur um einen Ersatzteilfall hinsichtlich des Textdisplays handeln und die vorhandene CPU beibehalten werden, dann wird diese vermutlich nur über eine PROFIBUS- oder MPI-Schnittstelle verfügen, dann muss auch das Ersatzpanel über eine MPI/PROFIBUS-Schnittstelle verfügen. Die Comfort Panels sind alle sowohl mit MPI/PROFIBUS- als auch mit PROFINET-Schnittstelle ausgestattet. Basic Panels hingegen sind entweder mit MPI/PROFIBUS-oder mit PROFINET-Schnittstelle ausgestattet. Für die Ablöse eines TD17 genügt sicherlich ein aktuelles Basic Panel, z.B. in 4"- oder 7"-Ausführung, diese Geräte werden zwingend in TIA Portal projektiert. Die Migration eines in ProTool projektierten HMI-Gerätes bis hin zu einem in TIA Portal projektierten HMI-Gerät verläuft zwingend über einen Zwischenschritt in WinCC flexible. Im Unterschied zu vergleichbaren Geräten wie z.B. OP17 existiert jedoch für das TD17 keine Möglichkeit, dieses in WinCC flexible zu migrieren. Eine anteilige Migration wäre zwar möglich, indem aus dem TD17-Projekt zunächst die Meldungen exportiert und diese in einem OP17-Projekt unter Protool wieder importiert werden. Das OP17-Projekt wäre dann mit WinCC flexible 2008 (bis SP2) zu migrieren und dabei bereits auf ein OP177B umzustellen. Im nächsten Schritt wäre das WinCC flexible Projekt mit WinCC Basic oder Comfort (bis V14) zu migrieren und auf ein Basic oder Comfort Panel umzustellen. Zuletzt wäre dann mit WinCC Basic oder Comfort V17 das Projekt auf die aktuelle TIA Portal Version hochzurüsten. Diese Schritte verlaufen im Wesentlichen automatisiert, eine Nachbearbeitung wird aber erforderlich sein. Allerdings ist der Migrations-Aufwand in Summe nicht zu unterschätzen, da sich Bildschirmformat und -auflösung ändern. Ob sich der Aufwand der Migration im Vergleich zu einer vollständigen Neuprojektierung tatsächlich lohnt, ist daher individuell zu bewerten, zumal im Falle eines TD17 als Ausgangspunkt sich die migrierbaren Inhalte auf die Meldetexte beschränken würden. |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 03/09/2022 16:45:53 |
|
Folgen Sie uns auf