11.03.2022 14:11 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1879 Bewertung:
|
Ein Link für die letzten x Postings wäre auch nicht schlecht, denn oftmals will man nicht über solche Listen arbeiten nur sehen, was gerade so aktiv gepostet wird. Außerdem finde ich den Wechsel zwischen De/En nervig. Also ein Link zu die letzten x Postings über das ganze Forum würde ich echt nutzen! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/14/2022 10:39:07Neue Überschrift nach Splitten ~(‾▿‾)~ |
|
14.03.2022 13:36 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8171 Bewertung:
|
Hallo 0_0, Falls Sie weitere Anregungen zu unserem Forum haben, so können Sie es gerne über das Forum selber mitteilen oder an der aktuellen Umfrage teilnehmen Viele Grüße, |
Folgen Sie uns auf