28.09.2022 19:31 | |
Beigetreten: 26.11.2014 Letzter Bes: 12.07.2023 Beiträge: 40 Bewertung:
|
Hallo Siemens Leidgeplagte, ich abe die Documentation von SIMATIC Modbus/TCP communication using CP 343-1 and CP 443-1 - SIMATIC SIMATIC Modb… - ID: 103447617 - Industry Support Siemens und Add-on blocks for Modbus/TCP communication - ID: 62830463 - Industry Support Siemens hoch und runter gelesen. Ich finde leider keinen Hinweis darauf, was im DB MODBUS_PARAM_CP konfiguriert werden muss, wenn ich die Modbus-Telegramme über FB Job_List_SCL (FB912) definiere. Ich habe ein Testprojekt, worin im DB MODBUS_PARAM_CP steht: Dieser Bereich wird dann aber im Job_List_SCL auf mehrere Telegramme mit einer Länger =< 125 Wörter aufteilt. |
Zuletzt bearbeitet von: Stefan Müller am: 09/28/2022 19:32:38Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/29/2022 05:15:15Link optimiert. |
|
29.09.2022 09:06 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8171 Bewertung:
|
Hallo Community, falls jemand aus dem deutschen Forum an die Antworten aus dem gleichen englischen Thema interessiert ist, anbei der Link zum englischen Thema: Modbus TCP (via CP443-1 adv): DB MODBUS_PARAM_CP vs FB Job_List_SCL Gruß, |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf