05.08.2022 15:30 | |
Beigetreten: 29.05.2017 Letzter Bes: 08.04.2025 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo Zusammen ich hoffe man kann mir Helfen. Ich versiche das oben beschriebene durchzuführen habe auch das Beispiel geladen alles gut. Jetzt mache ich dsa immer so das ich alles aus den Beispeiel rauslösche bis ich das habe was ich möchte soweit auch alles gut die Daten werden noch ausgelesen alles ok. Anschließend kopiere ich die Sachen in mein Projekt und verknüpfe auch alles. Sind nur noch die beiden x y Vaiablen zum Baustein. Und dann versuche ich es auszuführen. Die CSV wird erstellt aber die Daten werden nicht reingeschrieben. Das sagt mir das das Skript ausgeführt wird aber irgentwo klemmt es. Kann das sein das es eine Sicherheitseinstellung gibt die ich übersehe?? Hahe eineCPU 1213F-1 PN V 2.9 bei TIA 17 Ich bedankemich schonmal. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/08/2022 06:33:56Neue Überschrift nach Splitten. Zitat eingefügt. |
|
Folgen Sie uns auf