28.11.2022 12:50 | |||||||||||||||||||||
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 1692 Bewertung:
|
Die OPC UA Lizenzen gibt es in drei verschiedenen Stufen. Small, Medium und Large. Diese schalten die OPC UA Server und Client Funktion der S7-1500 vollständig frei. Dabei ist es aber so, dass die benötigte Lizenz sich nicht nach dem gewünschten Mengengerüst richtet, sondern nach dem PLC-Typ also der PLC-Leistung. Welche PLC zu welcher Stufe gehört, kann zum Beispiel in der Mall nachgelesen werden.
Eine größere Lizenz deckt demnach immer den Bedarf einer kleineren Steuerung. In der Konsequenz lässt sich mit einer OPC UA large Lizenz jede S7-1500 Steuerung für die OPC UA Funktionen freischalten. Dabei wird mit jeder gültigen immer das maximale Mengengerüst freigeschaltet. Dieses maximale Mengengerüst kann aus den technischen Daten der Steuerung ermittelt werden und ist entsprechend nicht veränderbar in dem eine größere Lizenz gewählt wird. Hinweis: Viele Grüße |
||||||||||||||||||||
Folgen Sie uns auf