(0)| 02.12.2022 11:05 | |
|
Beigetreten: 31.03.2015 Letzter Bes: 18.12.2025 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Welche Lizenz ist beim Unified Comfort Panel erforderlich? Wie wird diese Lizenz am Panel aktiviert? Meldung am Panel beim Aktivieren der WEB-Funktion "Web access to runtime via web requires a purchased license". ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12/02/2022 12:01:38Neue Überschrift nach Splitten |
|
| 02.12.2022 11:26 | |
|
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.12.2025 Beiträge: 1742 Bewertung:
|
Des Öfteren kommt immer wieder die Frage auf, dass in den Runtime-Einstellungen für den Fernzugriff beim Web-Client, beim Aktivieren das Meldefenster mit der Lizenzinformation erscheint, obwohl doch eine kostenloser Web-Client vorhanden ist. Das ist aber nur ein Hinweis zur Lizenzierung. Das Unified Comfort Panel unterstützt max. drei parallele Web-Client-Verbindungen (egal ob Bedienen oder Beobachten). Ein Operate-Client und ein Monitor Client sind für das Unified Comfort Panel bereits lizenziert, sodass erst für weitere Clients eine Lizenz erworben werden muss. Die Lizenzen ab dem zweiten Client der jeweiligen Art sind unter folgender Bestellnummer zu finden: Bedienen (Operate): 6AV2151-1JW00-0LB0 Beobachten (Monitor, erst ab V18 nutzbar!): 6AV2151-1JM00-0LB0 Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC/TH) |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 12/05/2022 06:54:05 |
|
Folgen Sie uns auf