09.12.2022 11:00 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 1420 Bewertung: (139)
|
Für die Diagnose von fehlersicheren Ein-/Ausgangskanälen wird bei der Gerätekonfiguration für jede fehlersichere Komponente (F-DI-/ FDQ-Modul, Motorumrichter mit Safety-Funktionen usw.) dem zugehörigen SIMATIC F-Controller mit seinem Sicherheitsprogramm ein Datenbereich bereitgestellt. Dieser Datenbereich dient der Auswertung von Zuständen, wie z.B. einem Kanalfehler bzw. der Passivierung eines Kanals oder der gesamten Baugruppe. Unterschiede zwischen S7-300 und S7-1200/1500 SIMATIC Safety Controller In der S7-300 wurde im F-Peripherie DB mit den Variablen QBAD_IO_XX für jeden Kanal angezeigt, ob dieser gerade passiviert ist. In der S7-1500 hat sich das geändert. Im F-Peripherie DB gibt es lediglich eine Variable QBAD für die gesamten F-Peripherie-Baugruppe, die anzeigt, dass die Baugruppe passiviert ist. Der Zustand der einzelnen Kanäle wird über einen Eingangsadressbereich direkt auf der Baugruppe in Form des Wertstatus gemeldet. Der Wertstatus ist eine binäre Zusatzinformation zu einem Kanalwert einer F-Peripherie. Der Wertstatus wird in das Prozessabbild der Eingänge (PAE) eingetragen. Der Wertstatus gibt Auskunft über die Gültigkeit des dazugehörigen Kanalwerts: • 1: Für den Kanal wird ein gültiger Prozesswert ausgegeben. • 0: Für den Kanal wird ein Ersatzwert ausgegeben. Empfehlung: Kennzeichnung der Wertstatusvariable Um die Statusinformationen klar zuordnen zu können, wird empfohlen, für den Wertstatus den symbolischen Namen des Kanalwerts z.B. um "_VS" zu ergänzen. Die Lage der Wertstatus Bits kann man direkt in der HW-Konfiguration eines F-Peripheriemoduls erkennen. Bild 1: Beispiel Kennzeichnung der symbolischen Wertstatus-Variablen Weiterführende Informationen: Das Thema Wertstatus wird im Handbuch "SIMATIC Safety - Projektieren und Programmieren" (Kapitel 6.2) ausführlich beschrieben. https://support.industry.siemens.com/cs/document/54110126 Weitere Hinweise zur Verwendung des Wertstatus gibt das Anwendungsbeispiel "Passivierung und Wiedereingliederung von F-Peripherie". https://support.industry.siemens.com/cs/document/22304119 Verwandte Expertentipps aus der Fachberatung:
Wichtiger Hinweis (Haftungsausschluss)! Die in diesem Beitrag genannten Hinweise beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen Informationsquellen. Für Sicherheitsapplikationen sind generell die aktuell gültigen Normen und Vorschriften sowie die jeweils aktuellen rechtsverbindlichen Handbuchangaben der eingesetzten Baugruppen einzuhalten. Somit besteht kein Haftungsanspruch auf die Inhalte des Beitrags, insbesondere da Änderungen in den Normen sowie Fehler und Irrtümer nicht ausgeschlossen werden können. Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Dezember 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Folgen Sie uns auf