16.01.2023 14:59 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 1692 Bewertung:
|
Insbesondere bei Retrofits oder auch bei der Erweiterung bestehender Systeme, kommt die Frage auf ob bereits vorhandene Ethernet Netzwerke auch für PROFINET Kommunikation genutzt werden können. Häufig sind hier Netzwerke zur Gebäudeautomatisierung im Gespräch. Prinzipiell ist das möglich. Dabei gibt es allerdings einige Punkte zu beachten. In diesem Kontext kann man die Anforderungen von PROFINET wie folgt zusammenfassen:
Weitere Details dazu sind in der PROFINET Planungsrichtline zu finden. Nicht immer können die oben genannten Vorgaben eingehalten werden. In diesen Fällen ist zu prüfen welche Anforderungen an die Vernetzung bestehen. Ist für die Applikation ein determinstisches Verhalten notwendig und PROFINET CC-A nicht ausreichend oder die bestehende Verkabelung entspricht nicht den Vorgaben, so muss die Installation neu geplant werden um PROFINET CC-B oder CC-C zu erreichen. Hinweis Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf