(0)| 15.02.2023 13:53 | |
|
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 16.01.2026 Beiträge: 4405 Bewertung:
|
Hallo Scott, es gäbe sicher auch andere Lösungen, anstatt alles neu zu installieren. Sollten danach allerdings Schwierigkeiten auftreten, so wird Dir auch der Support nicht helfen können. Die Lösung dann wäre alles neu zu installieren. Du könntest noch über einen Support Request versuchen, Hilfe zu erhalten oder gleich in den sauren Apfel beißen und neu installieren. Das Thema Kompatibilität und Installation kann beim TIA Portal richtig nervig sein. Es ist nicht verwunderlich, dass vielfach auf virtuelle Maschinen gesetzt wird. Leider ist das nicht immer möglich - mein ehemaliger Arbeitgeber hat es aus Lizenzgründen (Windows-Lizenz) nicht erlaubt. Empfehlen kann ich es trotzdem jeden. Schöne Grüße |
Folgen Sie uns auf