(0)| 17.02.2023 10:16 | |
|
Beigetreten: 23.01.2020 Letzter Bes: 07.02.2025 Beiträge: 31 Bewertung:
|
Hallo, ich habe es auch nicht geschafft bei einer Unified PC-Runtime via HMIRuntime.Device.SysFct.StartProgram ein Programm zu öffnen. Im Dokument, das man im SIOS Beitrag 109758536 findet steht unter 5.7.1, dass bei StartProgram in der Unified PC-Runtime keine Programme geöffnet werden können, die eine Benutzeroberfläche haben (ob cmd.exe dazu zählt, kann ich nicht sagen). Als Ausweg habe ich das öffnen eines Programms aus der Unified PC-Runtime über OpenPipe durchgeführt. So wie es im SIOS Beitrag 109798677 beschrieben wird. Das hat wunderbar geklappt. Ist aber ungleich aufwendiger als eine Systemfunktion zu verwenden. Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf