16.05.2023 06:28 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 14.11.2024 Beiträge: 1468 Bewertung: (149)
|
Das Push Button Panel PP7/17 kann nicht mehr bestellt werden. Sie haben evtl. die Möglichkeit über das Ersatzteil und Retouren Center das Gerät reparieren bzw. tauschen zu lassen. Als Nachfolger stehen die Key Panels (KP8/KP8F/KP32F) zur Verfügung. Diese unterstützen nur das PROFINET Bussystem, weitere Informationen dazu in der Betriebsanleitung. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: Mai 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/16/2023 11:38:43Textformatierung optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf