08.06.2023 05:15 | |
Beigetreten: 20.07.2022 Letzter Bes: 16.06.2023 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich soll an einen Unified MTP1200 die aktuelle Uhrzeit ausgeben. In einem E/A-Feld wird durch dieses Script auch das Datum und die Uhrzeit ausgegeben. export function EA_Feld_Datum_Zeit_ProcessValue_Trigger(item) { var value; let myDate = new Date(); value = myDate; return value; } Leider aber mit einer Differenz von 2h. Kann es sein das die Einstellung zur Sommerzeit nicht passt. Sowohl im Panel als auch in der SPS stimmt die Uhrzeit ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/09/2023 08:53:11Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf