03.08.2023 09:25 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 12.09.2025 Beiträge: 4108 Bewertung:
|
Hallo Johannes, mit dem Objekt "AlarmLogging" wird auf archivierte Alarme zugegriffen. Soweit ich Deine Beschreibung verstehe, möchtest Du allerdings auf aktive Alarme reagieren. Dafür eignet sich das Objekt "Alarming". Aus Performance-Gründen würde ich mit einer AlarmSubscription arbeiten. Hierbei ist die Schwierigkeit, dass die Callback-Funktion nach dem ersten Durchlauf nur noch die Änderungen mitgeteilt bekommt. Daher muss ein Zähler für die Alarme programmiert werden. Hier ein Beispiel für einen solchen Zähler (im Beispiel wird der Zählerwert in ein Textfeld geschrieben):
Viele Erfolg bei der Umsetzung und viele Grüße! |
Folgen Sie uns auf