17.08.2023 11:34 | |
Beigetreten: 07.05.2023 Letzter Bes: 15.07.2025 Beiträge: 54 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich wollte in WinCC Unified V18 ein Klick auf Menü Button in Audit Trail übernehmen mit elektronischer Signatur oder einfache Erfassung in Audit Trail. Hier im Thema wird erläutert wie man HMI Variablen in Audit Trail Archiv projektiert, aber nicht was ich für meine Problematik suche. In TIA V16 konnte man unter Bildobjekt Eigenschaften->Ereignisse->Klick die Erfasse Benutzeraktion verwenden und festlegen wie es in Audit übernehmen muss: Quittierung, e-Signatur etc. Jetzt bei WinCC Unified einzige was ich unter Menü zu Audit finde ArchiviereElektronischeAufzeichnung. Unter Bestätigungstyp habe ich "2" (Digitale Signatur) eingetragen und wenn ich im Browser online simuliere und auf Button Knopf drücke taucht kein Fenster mit e-Signatur Eingabeaufforderung auf. Wie kann man das in Audit Trail übernehmen? |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_5987073 am: 08/17/2023 11:35:00Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_5987073 am: 08/17/2023 11:35:20Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_5987073 am: 08/17/2023 12:05:18 |
|
17.08.2023 12:22 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8171 Bewertung:
|
Geschlossen wegen Doppelpost. Das zweite Thema mit dem Titel WinCC Unified V18- Wie kann man Klick auf Button in Audit Trail übernehmen wurde in der Konferenz WinCC Unified Systems veröffentlicht. Gruß, |
Folgen Sie uns auf