24.08.2023 07:46 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 12.09.2025 Beiträge: 16409 Bewertung:
|
Hallo RobTec bisher habe ich da auch noch keine elegante Variante gefunden zum synchronisieren. Natürlich kann man über Export/Import arbeiten oder mit Systemfunktionen (ähnlich zu LINK) Was theoretisch auch denkbar wäre, ist collaboration zu nutzen und das PaCo nur auf einem System zu hosten. Das andere System greift dann nur auf die PaCo Bilder zu und steuert. Dann hat man aber auf dem zweiten System keine lokale Datenhaltung dies bezüglich. viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf