06.09.2023 13:19 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 12.09.2025 Beiträge: 16409 Bewertung:
|
Hallo f.str. Events in Faceplates werden ab TIa V18 unterstützt: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109813308/160898682379 das läuft ein bisschen anders als bei Comfort/Advanced. Habe das aber schon verwendet und funktioniert sehr gut. Ansonsten kannst du ja beliebig Eigenschaften im Faceplate anlegen z.B: auch Mehrsprachiger Text. Das kannst du von außen über ne Konstante wenn du willst verschalten oder über ein Popupscript übergeben. Im FP machst du dann am Besten ein Script beim Laden des FP und schreibst den Wert in dein Property also den z.B: Text deiner textbox. gibt auch noch andere Möglichkeiten. Es geht eben alles nichtimmer 100% gleich wie beiComfort /Advanced Viele Grüße Murof |
Zuletzt bearbeitet von: Murof am: 09/06/2023 13:20:33If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf