06.09.2023 18:42 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 12.09.2025 Beiträge: 4108 Bewertung:
|
Hallo AutoGen_5987073, wie im Handbuch zu lesen ist, wird nur SMB 3.0 unterstützt, alles andere musst Du gar nicht versuchen. Sobald Du an Deinem PC einen Ordner freigegeben hast, kannst Du über die Windows PowerShell mit dem Befehl Get-SmbConnection die Version ermitteln. Bei Dialect muss dort eine Version 3.x.y stehen. Bei der Konfiguration des Netzlaufwerkse am Panel ist wichtig, dass dort die IP-Adresse das Servers eingegeben werden muss. Eine Namensauflösung ist dafür nicht möglich. Zusätzlich ist auch noch zu achten, dass die angegebene IP-Adresse im Subnetz der verwendeten Schnittstelle liegt oder ein funktionstüchtiger Gateway (Router) konfiguriert ist. Die Verwendung des TraceViewer könnte an dieser Stelle wirklich hilfreich sein. Die Unterstützung würde uns leichter fallen, wenn Du Deine Aktivitäten etwas mit Bildern erläutern würdest. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf