28.09.2023 05:42 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 4111 Bewertung:
|
Hallo Supraleiter01, das Laden der Bildfenster - inklusive der darin enthaltenen Bildobjekte - geschieht über den Bildwechsel. Es ist nicht angedacht, dass die einzelnen Objekte manuell neu geladen werden sollen. Dass Deine Objekte nur unvollständig angezeigt werden, ist keinesfalls beabsichtigt. Du solltest daher sicherstellen, immer das aktuelle Update zu verwenden. Treten dann noch Fehler auf, so solltest Du diese an Siemens melden. Nur so können sie auch behoben werden. Bitte erstelle dazu eine neue Support-Anfrage. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf