30.10.2023 10:09 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo, ich habe auch gerade ein Performanceproblem mit Unified Comfort Panel V18.0.0. In einem Bild ist eine SVG Datei mit 1.6MB vorhanden. ca. 3000x2000px groß. um genaueres im Bild erkennen zu können, wird natürlich gezoomt. Aber das Problem hierbei ist, dass das Bild nach dem Zoomen nicht wirklich scharf ist. Es sieht mehr aus wie ein gezoomtes Pixelbild und nicht wie eine SVG Datei. Am PC in der Browser-Runtime wird alles in jeder Zoomstufe perfekt scharf dargestellt. Ist nun das Panel zu leistungsschwach um SVGs immer scharf darzustellen? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/31/2023 08:06:47Neue Überschrift nach Splitten |
|
31.10.2023 12:36 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 4109 Bewertung:
|
Hallo,
pauschal lässt sich das nicht beantworten. Es hängt sicher auch immer von der Grafik ab und wie diese verwendet wird. Jedes Zoomen bedeutet allerdings, dass die Grafik neu gerendert werden muss, und das benötigt Rechenleistung. Wenn Du Deiner Grafik hochladen würdest, könnte ich einmal einen Blick darauf werfen. Alternativ kannst Du auch den Technischen Support kontaktieren. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf