28.08.2023 09:22 | |
Beigetreten: 22.06.2017 Letzter Bes: 05.09.2025 Beiträge: 423 Bewertung:
|
Hallo, grundsätzlich kann jeder beliebige Dateiname zusammengebaut werden. Ausschlaggebend ist hier die Funktion, welche aus dem Datum den String baut. Derzeit verwendest du toLocaleDateString(). Date bedeutet eben nur Datum, keine Uhrzeit. Sofern das auch gewünscht ist, gibt es noch die Funktion toLocaleTimeString(), oder beides in einem toString() Die Funktion kann grundsätzlich so parametriert werden, dass es im richtigen Ausgabeformat erscheint, je nach Bedarf. Ich hoffe, das hilft LG |
Folgen Sie uns auf