22.02.2024 14:18 | |
Beigetreten: 09.05.2010 Letzter Bes: 17.06.2024 Beiträge: 53 Bewertung: (7) |
Hi@all, Habe mir ein Überschussprogramm geschrieben. Dieses frägt über Modbus die Venus von Victron ab und verarbeitet dann die einzelnen Signale. Funktioniert auch zum Teil, aber die analogen Netzwerkeingänge werden als Ax im Verweis nicht angezeigt. Keine Werte = keine Berechnung... In der Simualtion werde hier Werte angezeigt und auch verarbeitet. Sobald das Programm in der LOGO steckt bleibt das Ax Feld auf 0 stehen. Kann mir da evtl. einer einen Tip geben?
DateianhangModbus Heizung V14c.zip (94 Downloads) |
Folgen Sie uns auf