24.02.2024 13:14 | |
Beigetreten: 06.08.2018 Letzter Bes: 04.07.2024 Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
OK, Danke |
01.07.2024 12:17 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 02.08.2024 Beiträge: 1540 Bewertung: (277) |
Hi, es kommt bissl drauf an wie die Aufteilung genau erfolgen soll. Richtig ist, einen PROFINET CP/CM der als Controller eingesetzt werden kann, gibt es bei der S7-1200 nicht. Irgendwie wage ich aber zu bezweifeln, dass das zielführend für das genannte Performance Thema ist. Zumal es auch Einschränkungen geben kann, OPC UA geht z.B. bei der S7-1200 über einen CP ebenfalls nicht. Wie greifen Sie über den CP1243-1 online auf eine S7-1200 CPU zu?Viele Grüße sancruz |
Zuletzt bearbeitet von: sancruz am: 07/01/2024 12:18:31Feedback appreciated, please rate |
|
Folgen Sie uns auf