17.07.2024 08:26 | |
Beigetreten: 27.02.2012 Letzter Bes: 03.09.2024 Beiträge: 135 Bewertung:
|
Hi Youssef, ich empfehle dir, einen OPC UA Client zu verwenden um den Adressbereich der NCU zu "durchforsten", ich nutze da ganz gerne den UA Expert. Generell mußt Du den OPC UA Server auf der NCU aktivieren und einrichten (im HMI), dann mußt Du noch mit der OPC UA Methode "GiveUserAccess" hier der Link zu dem Projektierungshandbuch "AccessMyMachine / OPC UA" für die Sinumerik 840D sl : Projektierungshandbuch AccessMyMachine/OPC UA mit dem Handbuch und dem UA Expert solltest Du in der Lage sein, Dir die Node Ids rauszusuchen, die Du benötigst. Ich hoffe, das hilft Dir weiter MfG Bernd |
Zuletzt bearbeitet von: Wit_Moderator am: 07/18/2024 11:06:28Link optimized code is like humor : when you have to explain it, it's bad |
|
Folgen Sie uns auf