(0)| 22.06.2006 12:46 | |
|
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hallo, von der Benutzung der Taste würde ich abraten, da der Benutzer ja auf keinen Fall zB auf Betriebssystemebene rumspielen können soll. Standardmässig wird WinCC Dir nicht weiterhelfen können, aber Script kannst Du versuchen die gerade gedrückten Tasten auszuwerten. [Win][E]DenExplorerstarten [Win][F]SuchenachDateienstarten [Strg][Win][F]Computersuchestarten [Win][M]AlleFensterverkleinern [Shift][Win][M]Fensterwiedervergrößern [Win][R]DialogfeldProgrammaufrufen [Win][Tab]ProgrammeinTaskleistewechseln [Win][Pause]DialogfeldEigenschaftenfürSystemaufrufen http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/92439 nemo |
| 22.06.2006 13:23 | |
|
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hallo, welche S8-Taste????? Hast Du ev. WinCC flexible oder WinCC (native)???? nemo |
Folgen Sie uns auf