09.10.2024 14:38 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.09.2025 Beiträge: 35965 Bewertung:
|
Eigentlich wollte ich nichts mehr melden, da ich mittlerweile der Meinung, dass es überhaupt nichts mehr bringt. Ob man meldet oder nicht, es ändert sich nichts. Im Gegenteil, das Chaos wird immer größer. Aber trotzdem .... Mir ist folgendes aufgefallen: Klickt man auf den oberen Eintrag, landet man aber nicht in der Konferenz "LOGO! Software", sondern in der Konferenz "LOGO! Projekte". Klickt man dann auf den Usernamen, wird dann das Benutzerprofil angezeigt. Und dort steht dann folgendes: 0 Beiträge. Klickt man dann im Benutzerprofil auf den Eintrag "Themen dieses Benutzers ansehen", wird einem folgendes angezeigt: Außerdem ist die Performance in den letzten Tagen unter aller S.. . Aber außer Beteuerungen "Wir arbeiten daran" scheint nichts zu passieren ... Nee, Siemens, was hast du dich verschlechtert ... |
11.10.2024 10:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.09.2025 Beiträge: 35965 Bewertung:
|
Ich gehe mal davon aus, dass alle Probleme in den letzten Tagen den selben Hintergrund haben ... |
11.10.2024 14:44 | |
Beigetreten: 30.07.2024 Letzter Bes: 16.09.2025 Beiträge: 960 Bewertung:
|
Hallo ixo65, Danke noch einmal für den Hinweis. Wir sind zuversichtlich, die Quelle der Probleme lokalisiert zu haben. Weitere Informationen findest du im Thema Die vorraussichtliche Ursache der Performance-Probleme wurde lokalisiert! Viele Grüße, Moderator_Lan |
11.10.2024 14:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.09.2025 Beiträge: 35965 Bewertung:
|
Dein Wort in Gottes Ohr. Bis jetzt eiert das Forum aber genau so rum wie in den letzten Tagen ... |
Folgen Sie uns auf